This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335示例项目 F28335_flash_kernel 失败。 错误代码24

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698872/tms320f28335-tms320f28335-example-project-f28335_flash_kernel-failed-error-code-24

器件型号:TMS320F28335

我已将.out 文件转换为.hex 文件并从命令提示符运行,显示以下错误,无法识别设备名称:Xf2833xX,正在共享屏幕快照,请查找附件并帮助我解决此问题,我是否提供了错误的路径?? 接近投影死线

正在等待您的善意帮助

谢谢、此致

江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaravi Krishna Katta、

    我们按照您的示例链接所述的相同过程操作。

    在终端中传递的参数:

    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    serial_flash_programr.exe -d F2833x -k F2833x_flash_kernel PQCR.txt -p COM5 -b 9600
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    但我们仍然无法成功下载固件。


    错误:
    无法识别的器件名称:Xf2833xX

    已尝试使用不同的 PC 串行端口以及 USB 转 UART 器件。

    是否有任何其他工具可用于调试实际问题????

    我们有一个用于 F2833微控制器的固件文件(file.out)


    请尽快回复、因为我们已经在 TI 论坛上发帖、已经超过15天了、 我们需要在周一交付产品、我们即将到截止日期、要从 TI 团队获得一份回复、我们的整个团队需要1天、上午至晚上等待您的回复、我们谦逊的请求请将此作为高优先级、并尽快回复我们的邮件


    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子正在 e2e.ti.com/.../698583上得到解答和更新

    谢谢、
    Katta