大家好、
我的应用程序上的 PWM 输出有问题:我必须使用 PWM 驱动 IGBT 驱动器, 当系统运行时,一切工作正常(GPIO0-5,PWM1-2-3),但当我停止 PWM 时,某些 GPIO 保持在高电平(随机)。
我认为我遇到的问题与这篇文章相同: e2e.ti.com/.../679411
在我的情况下,我已经配置了 TZ,这里有一个停止函数的视图,右边是停止后的输出:
你是否看到我可以忘记的其他问题?
EDIT1:当停止发生时,输出似乎保持相同的状态。
EDIT2:当 GPIO 处于输出模式时,如果我在引脚上从外部输出+3.3V 电压,仿真器是否会看到高状态电平?
EDIT3:您能向我解释一下什么是影子寄存器吗? 我已经在各种数据表和互联网上阅读了一些内容,但我仍然不了解... 这是否是我的问题的根源?
非常感谢、祝您愉快、
J é r é my