This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:asm 函数参数

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671570/tms320f28335-asm-function-parameter

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 TI:

我从 您的网站下载 lib C2000MCU_IEC60730_4_00_01_00_setup.exe。使用它时、文件中有 asm 文件、如 STL_CPU_TEST.asm、STL_CRC_TEST.asm 等。在 STL_CRC_TEST.asm 文件中、有 uint16_t _STL_CRC_TEST_TESTIERam (uint32_t * COPY_CRC_TADDRESS、*预期 uint64_t *地址 uint16_t ramType)、在注释中、参数 copy_address 会传递到寄存器 XAR4、如下图所示。

我不知道将这三个参数传递给寄存器的原因、就像上面图片中的其他寄存器一样?在 C 函数中传递参数时、这似乎不是这样。您能告诉我原因吗?如何快速 而彻底地理解它?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅优化 C/C++用户指南第7.3.1节  

    这是编译器定义了函数调用期间要传递的参数的方法。

    此致、

    SAL