Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE, DRV8305, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 DRV8305、 DRV8301
参考 TMDSHVMTRINSPIN 评估套件
我将 SPI 输出线性和旋转编码器用于我的客户端项目、是否有任何示例说明我如何将它们集成到 Instaspin 中。 我不再将其更主要用于无传感器应用。
从数据表中可以看出、FOC 和 FAST 需要角度信号、如果我有一个12位值、我如何将其传递到使用 FOC 测量频率的函数。
谢谢
Thomas