This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28051:TMS320F28051

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670516/ccs-tms320f28051-tms320f28051

器件型号:TMS320F28051

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚收到了装有 TMS320F28051的新电路板、并尝试通过 JTAG 连接器将 XDS510LC 连接到该电路板。 无法连接到它:
C28xx:连接到目标时出错:错误0x80000220/-1135在执行期间出现致命错误、OCS、不可恢复的仿真错误
我还有运行正常的 XDS100v2。

是否知道它为什么不与 XDS510LC 一起运行?

其他信息:我使用的是 CCS v7.3

提前感谢。
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    驱动程序是否安装正确? 您是否检查了设备管理器?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    我假设驱动程序已正确安装:

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve

    您能否分享在"Target Configuration"中选择的选项以及在运行"Test Connection"时获得的选项?

    谢谢
    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、

    以下是 CCXML 文件:

    如您所见、我无法测试连接...

    我还使用 XDS510USB 进行了测试、结果如下:

    [开始:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/emulation/drivers/sdjtag.exe -f %boarddatafil文件%-v -X reset -X scantest

    [结果]

    ** BoardFilePath:C:\Users\gigste\AppData\Local\TEXASI~1\CCS7_3_0\0\BrdDat\testBoard.dat
    **重置仿真器
    仿真器复位
    **仿真器扫描测试
    IR ScanError IRLength0=144,IRLength1=1

    [结束:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

    感谢您的帮助...

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve

    Test Connection 选项不可用通常意味着 CCS 看不到仿真器。 是否可以尝试断开与此 PC 的所有其他 USB 连接(包括 XDS100)并重试? 另外、尽量避免使用任何 USB 集线器。

    也可以在另一台 PC 上尝试。

    -Nabil