This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:TMS320F28234ZJZA 能否用 ZJZSS/ZJZQ 版本替代而不产生影响

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671803/tms320f28234-can-tms320f28234zjza-be-replaced-by-zjzs-zjzq-versions-without-impact

器件型号:TMS320F28234

您好!
我的客户在 TMS320F28234ZJZA 上遇到一些物流(可用性)问题。 根据客户的说法、TMS320F28234ZJZSS/ZJZQ 的可用性 更好。

客户想知道在组装期间 ZJZA 器件是否可以替换为 ZJZSS/ZJZQ 器件?
是否需要采取任何预防措施? 要完成的测试? 是否有任何寄存器可用于区分不同变体?

谢谢、Patrick (EP-FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    器件的 A、S 和 Q 版本完全相同。  差值是测试到的温度范围(A 为-40/+85C、S 和 Q 为-40/+125C)、Q 器件还进行了额外的 Q100汽车级测试。

    您可以使用 S 或 Q 器件代替器件、而不会出现任何问题。

    此致、

    David