This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何插入 IPC0-4的 ISR、其中 PIE 中的映射为 int1.13-16、而 PIENUM (中断 ID)和 PIE 组之间的映射不包含该映射?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668034/rtos-how-to-plug-the-isr-of-ipc0-4-whose-mapping-in-pie-is-int1-13-16-which-is-not-included-by-mapping-between-the-pienum-interrupt-id-and-the-pie-groups

工具/软件:TI-RTOS

请参阅标题。  IPC0-4 中断没有 PIENUM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试弄清楚要与 Hwi API 一起使用的中断号或其他什么? 如果是、它应该是器件技术参考手册中"PIE 中断矢量"表中的"Vector ID"列。 对于 INT1.13-16、这是132-135。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能解决这个问题! 为了供遇到类似问题的人员将来参考、我们提供了此 wiki 页面、该页面包含一个有用的表、可将 INTx.y 映射到 SYS/BIOS 中断编号:

    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_for_the_28x