This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:tms320f28377d

Guru**** 2617035 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697482/ccs-tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的朋友:

我想使用 TMS320F28377D 上提供的 PWM 模块生成斜坡波形。我不知道 this.can 任何人请帮我解决这个问题吗?

此致、

Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashrumochan:

    C2000ware 中的向上向下计数 ePWM 示例使占空比上下斜坡、因此这应该是生成斜坡的一个很好的开始。

    \device_support\f2837xd\examples\cpu1\ePWM_updown_aq\cpu01\ePWM_updown_aQ_cpu01.c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Devin、

    我将会介绍一下,它是否像并行一样工作。 这意味着只有初始化是可以的、或者每次我必须修改 cpma CMPB 值时都可以。

    此致、

    Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashrumochan:

    每次要更改占空比时、都必须写入新的比较值。 如果您不想涉及 CPU、则可以使用 DMA 执行此操作。