This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698686/tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

在 HVPSFB 套件上、用于 控制 zvfs BOUT 未使用的所有8个1至4个已完成的 ePWM 对于 epwm3a 是免费的、3b 引脚是免费的、可以连接到该引脚至 HRPWM 输出、以制作两个 DAC  

在我的设计中、我需要2个 PWM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omid、

    PWM3由 PCMC 项目使用、不可用于此函数。 如果您使用 VMC 项目、则可以使用 PWM3 (请注意用户指南中所述的跳线设置的更改)。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi