This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D CAN 通信:如何通过 controlSUITE 中的示例代码测试 CAN 总线

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670837/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-can-communication-how-to-test-can-bus-from-example-code-in-controlsuite

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

工具/软件:Code Composer Studio (TI C/C++编译器)

我想使用 TMS320F28379D 测试 CAN 总线。 我知道 CAN 示例代码(external_can、CAN_loopback、...) 在 controlSUITE 中、

但我仍然不知道如何测试它。

可以帮帮我吗? 很抱歉,我的英语很差。 如果您附加图像、效果会更好。
祝你度过美好的一天!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 pH 长、

    CAN_ex1_loopback 和 CAN_ex2_loopback _interrupts 是内部回送、可按原样运行。
    CAN_ex3_external_transmit 是一个外部环回示例、需要借助 CAN 收发器以及连接的 CANH 和 CANL 信号从外部连接 CAN A 和 CAN B。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet Singh、您好!

    我已经阅读了该手册、并知道可以在具有 CAN 2的 C2000电路板上使用。 这是什么问题?
    请、您能解释一下吗?

    谢谢、
    pH 值较长
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    pH 值较长

    为了使电路板上的两个 CAN 模块进行通信、每个模块都需要一个收发器来连接到 CAN 总线以启用通信。 与目前的情况一样(假设您使用的是 controlCARD)、没有任何收发器、模块也不能只是连接在一起。 请澄清这是否不是您要问的问题。

    此致
    Chris