This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28069:用于 USB 以太网的 RNDIS 驱动程序(Android)

Guru**** 2618105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697847/tmdsdock28069-rndis-drivers-for-ethernet-over-usb-android

器件型号:TMDSDOCK28069

我想通过 USB Tethering 到 F8069 piccolo MCU 从 Android 手机访问互联网。 我在互联网上搜索了很多、我找到了 NXP、STM、PIC 的 RNDIS 驱动程序和示例代码、但我没有找到 TI 板的驱动程序。 如果有人能帮我、我会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    我们目前没有这些驱动程序、我不知道有任何这样做的计划。

    您可以查看 F28M35x 或 F28M36x Concerto 微控制器。 这些器件具有嵌入式以太网模块。 C28x 内核和许多其他外设及其功能与 F2806x 器件上的外设非常相似。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。