This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697978/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我是 C2000微控制器的初学者、我想在 CCS V5中进行编码、以实现具有三个输入的数字闭环控制。 是否有人建议我根据 我的偏好进行练习和编写我的代码? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bisrat、

    CCSv5已经很旧了。 如果您刚刚开始、您应该继续并尽可能获得最新版本(processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS)。 您可以在 C2000Ware (www.ti.com/.../c2000ware)中找到示例代码

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了 CCS 版本:8.0.0.00016和 C2000Ware_1_00_04_00。 以下内容是安装后的快照。 但我没有看到您建议我阅读的示例文件。 安装步骤是否不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bisrat、

    您的快照未通过。 这些示例需要导入到 CCS 中。 如果您使用了默认目录、它们应位于 C:\ti 文件夹中。 我熟悉的这些文件位于 C:\ti\C2000Ware_1_00_04_00_Software\device_support 文件夹中。 在安装过程中还有其他套件。

    此致、
    Kris