请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 你好、冠军、
在 F28035中、如果我将 GPIO 12和 GPIO15全部更改为 TZ1函数、我会一次性找到 TZ、CBC 现在无法工作。 那么、我的问题是 、如果我将两个不同的 GPIO 用于一个 TZ 函数、它可以正常工作吗? 如果可行、是"或"、"和"逻辑计算吗?
谢谢!
BR
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、冠军、
在 F28035中、如果我将 GPIO 12和 GPIO15全部更改为 TZ1函数、我会一次性找到 TZ、CBC 现在无法工作。 那么、我的问题是 、如果我将两个不同的 GPIO 用于一个 TZ 函数、它可以正常工作吗? 如果可行、是"或"、"和"逻辑计算吗?
谢谢!
BR
Joe
Joe、
请参阅 《系统控制和中断用户指南》的第4.5节"GPIO 和外设复用(MUX)"。 它描述了具有多个多路复用位置的每个信号的状态。
'如果多个引脚被配置为同一外设的输入、那么外设的输入将默认为0或1 "
此致、
Cody