This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:流入 XRS 引脚的电流。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670912/ccs-tms320f28027-current-flowing-into-xrs-pin

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我已经使用 tms320f28027 IC 创建了定制板。  但是、当我使用3.3V 为电路板供电时、连接到 XRS 引脚的上拉电阻器上的电压下降了大约1.8V、当我尝试使用集线站通过 JTAG 进行通信时、我无法连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    加电后、如果片上闪存中没有有效代码、看门狗将超时并定期从 XRSn 引脚驱动低电平脉冲。 这是正常运行、您在 XRSn 上看到连续低电平状态还是看到脉冲? 是否确定 XRSn 没有从外部被驱动为低电平?

    此致、
    Peter