This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802 - ADC

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671490/tms320f2802---adc

主题中讨论的其他器件:TMS320F2802

"TMS320F2802的 ADC 速度非常快、但您必须对其进行校准。 TI 提到您必须在运行时执行偏移校准。 这是可行的、但对于额外转换没有太多的余量。  
   
   我们是否需要对 A/D 进行校准,或者是否可以接受更高的 TUE?  
   我们是否必须主动发出此校准,或者这是 TI DSP 完成的后台进程?
  我们是否可以在启动 DSP 期间运行此校准?
"

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    校准是可选的。  如果不进行校准、ADC 将受数据表"偏移误差"规格的约束、其中不执行修整。

    根据这个 针对 F280x ADC 校准的应用报告、这个过程将由应用软件执行。  我建议您还查看第8章"增益和偏移温度漂移"、其中说明:

    [引用]确定增益和偏移的初始校准值后、可通过保存 CPU 周期
    重复使用这些值、而不是在每次执行 ADC 转换时计算这些值。 。
    应用更新这些值的频率由输入的稳定性决定
    基准、输入驱动器和 ADC 本身。 此部分允许您确定如何操作
    通常、如果需要、校准值需要根据内部的增益和偏移变化进行更新
    adc。[/报价]

    除非另有需要、否则您应该能够在引导时执行一次校准。

    Tommy