请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我有以下代码:
ADC 外部触发器通过输入 X-Bar 进行配置。
InputXbarRegs.INPUT5SELECT = 4;
而 eCAP APWM 通过输出 X-Bar 进行配置。
OutputXbarRegs.OUTPUT3MUX0TO15CFG.bit.MUX0 = 3;
OutputXbarRegs.OUTPUT3MUXENABLE.bit.MUX0 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4=1;
GpioCtrlRegs.GPAGMUX1.bit.GPIO4=1;
此配置是否可以使 APWM 用作 ADC 的外部触发源。