This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-F28069M:SCI-Echoback 示例

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698204/rtos-launchxl-f28069m-sci-echoback-example

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使 SCI 回送示例正常工作。 我可以通过 CCS 将其加载到电路板上、也可以通过调试器逐步执行、但 在连接到器件的 COM 端口时、我在串行监视器中看不到任何内容。 我应该从该 COM 端口看到输出、还是需要查看 SCI 引脚上的输出? (28和29

此示例需要哪些引脚连接? 我认为跳线是正确的、开关也是如此。 示例代码启用 GPIO 28和29、我是否需要在这里连接 TX/RX、如果需要、我是否应该通过终端看到这些引脚上的串行输出?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试移除 JP6跳线、以便 GPIO28和29可与 USB 转 UART 适配器配合使用。 您可以在 LaunchPad 概述文档 www.ti.com/.../sprui11中更详细地阅读跳线设置

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我这么做了。 但主要问题最终与刷写到 EEPROM 中的 XDS100有关。 幸运的是、我有另一个工作单元、因此我从其中下载了.EPT 并加载了它。 它现在正在工作。

    谢谢。