This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:关于 ePWM 的初始化

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698158/ccs-tms320f28377s-regarding-the-initialisation-of-epwm

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

运行 EPWM_UP _AQ 程序时,探测微控制器以 检查 EPWM 信号时,我发现 PWM 信号振荡(即,d 值在 max_a - min _a 的范围之间变化,如果我 理解 正确的话)。

那么、我的问题是如何控制 PWM 占空比、使其保持在固定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    在此示例中、比较(CMPA、CMPB)寄存器由在中断服务例程中调用的 update_compare()函数进行修改。 您可以移除对该函数的调用、以防止对比较寄存器进行更改。 比较寄存器决定占空比。 技术参考手册 ePWM 一章的计数器比较子模块部分对此进行了说明。

    此致、
    Elizabeth