This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:ADCIN14和 ADCIN15中的噪声

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671442/ccs-tms320f28377s-noise-in-adcin14-and-adcin15

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

即使我没有为 in14 in15提供任何输入、结果寄存器中也会生成一个小值。当我提供一些输入时、我会得到适当的答案。(我为 Adcia0使用了相同的代码、当没有提供输入时、结果寄存器中也会生成0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    通常、当输入悬空时、您不应担心 ADC 输出;这通常没有任何意义。

    ADC 输入 A0可能为0、因为 DAC 输出与该引脚复用、因此存在寄生下拉电阻。