This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D:F28377D USB 2.0驱动程序和支持的 Windows 系统

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697608/tms320f28377d-tms320f28377d-f28377d-usb-2-0-drivers-and-supported-windows-system

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

客户对 USB 有两个问题:

1) 1)是否有新的驱动程序?

2) 2)支持哪些 Windows 系统? 现在他们尝试了这两个驱动程序,但安装 Windows 驱动程序失败(未知设备)

-- Windows7 Professional 64位中文版

-- Windows7 Premium 32位中文版

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    C2000Ware 中的 Windows 驱动程序应适用于 Windows 10及更早版本。

    请在此处查看它们:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\utilities\windows_drivers

    注意事项
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    客户正在使用 c2000ware_1_00_04中的驱动程序、但仍面临两个无法识别的 Windows 系统(如前所述)。
    所有这些都是中国车窗系统。
    我们现在可以做什么?
    非常感谢。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    这可能是由于中国的 Windows 系统造成的。 我不确定。 您能否在非中国 Windows 系统上测试此功能?

    此致、
    SAL