This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于串行编码器的位置管理器库

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671127/tms320f28379d-position-manager-library-for-serial-encoder

器件型号:TMS320F28379D

您好!

有关串行编码器(即 EnDat22、BiSS-C 和 T-Format)的位置管理器(PM)库的问题

PM 库使用 EPWM4生成内部时钟。

1.能否使用 EPWM5和 EPWM6并与 EPWM1SYNCOUT 或任何其他同步输入信号同步。 它会干扰 PM Lib 中的 EPWM4吗?

2. PM 库是否通过 EPWMxSYNC、即请参阅 EPWM4寄存器 TBCTL [ SYNC0SEL ] ?

EPWM4的同步输入源是什么,即 寄存 器 SYNCSELECT [ EPWM4SYNCIN]

谢谢

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PJ、


    1.你可以使用它。 它不会干扰 PM 库函数。

    2.是-您可以将同步配置为在 EPWM4中通过-默认情况下、它应该已经通过了同步。

    3.正确。

    Bharathi。