This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:对 ADC 有疑问

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671379/ccs-tms320f28377s-doubt-regarding-adc

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

在 Launchpad 概述中列出的引脚中、有 Adcin15和 Adcin14是它们的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    这些通道连接到所有4个 ADC、因此您可以选择要对这些引脚进行采样的 ADC。 请在此处查看数据表图:
    www.ti.com/.../specifications