This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:配置 CPUx 时钟

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669778/tms320f28379d-configuring-cpux-clocks

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

Delfino 系列非常新、但正在处理需要双核处理的项目。 我已经阅读了技术手册、但我仍有一些问题、我相信您会发现这些问题的答案是显而易见的。 那么、这里是:

-在《技术参考手册》中、它指出 CPU1配置时钟、是否还需要配置 CPU2的时钟? 还是 CPU2有责任获取 PLLSYSCLK 并自行配置?

-如果 CPU1配置时钟、是否还需要配置 CPU2将使用的外设的外设时钟?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] -在《技术参考手册》中、CPU1配置时钟、是否还需要配置 CPU2的时钟? 还是 CPU2有责任获取 PLLSYSCLK 并自行配置? [/报价]

    CPU1和 CPU2的时钟相同。 CPU2没有单独的配置。

    [引用] -如果 CPU1配置时钟、是否还需要配置 CPU2将使用的外设的外设时钟? [/报价]

    每个 CPU 都有自己的 PCLKCRx 寄存器。 因此、CPU1将外设分配给 CPU1或 CPU2后、相应的 CPU 需要为分配给它的外设启用时钟。

    此致、

    Vivek Singh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有说明如何逐步配置 CPU 的指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关详细信息、请参阅器件 TRM。 有关编程步骤、请参阅 C2000Ware 中提供的示例。

    此致、

    Vivek Singh