This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:有关 EMIF2最大地址宽度的问题。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671208/tms320f28375d-question-about-emif2-max-address-width

器件型号:TMS320F28375D

您好、查姆斯、

我对 EMIF2 最大地址宽度有疑问。

EMIF2 最大地址宽度为12位。

是否可以使用 EM2BA1将其扩展到13位?

请告诉我。

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji-San、

    如果您将其用作 ASRAM 接口、那么是、EM2BA1将是16位地址的 LSB、并连接到16位外部存储器器件的 A0。 但是、如果您将其用作 SDRAM 存储器、那么我们只有12位地址线。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek-San、

    谢谢。

    我的理解是这样
    如果它连接异步 SRAM、EM2BAx 可以使用地址位@EMIF2。
    但它连接 SDRAM、不能使用它。
    请确认。

    此致、
    新吉宇田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。