This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SFRA 模块的详细信息

Guru**** 2618335 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697659/tms320f28377s-details-of-sfra-modules

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCACSFRA

我正在尝试采用 TI Designs:TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器参考设计。  代码使用 SFRA。  我浏览了 SFRA 用户指南-"C2000Tm软件频率响应"
分析器(SFRA)库和补偿设计器"。  用户指南介绍了如何集成代码、但不介绍 SFRA_INject 等模块的功能  是否有其他文献提供这些信息?

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    由于 IP 原因、lib 的确切实现受到保护。

    我相信它确实很好地记录了使用和应用、如文档中所述、SFRA 负责执行小信号注入、然后观察变量。

    SFRA 注入函数会生成/注入到调用该小信号的位置、SFRA Collect 读取反馈和控制输出的值以计算特定的内部计算。

    然后、SFRA 后台会定期使用此数据来计算 SFRA 响应信息。

    此致
    Manish Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manish:
    非常感谢您的澄清。 如果有任何问题、我将进一步介绍代码并返回。

    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manish:

    我知道 SFRA 用于从实现中获取频率响应。 因此、我选择了 Build3 (电压环路和电流环路)并根据应用手册中的指令运行代码。 它工作正常。 但是、我尝试连接 SFRA。 尝试连接时抛出错误-错误:请加载有效的.A00文件


    此外、我在以下代码段中还有另一个问题

    #Elif SFRA_type=1 && DC_CHECK ==0
    invVoRefInst=SFRA_F_Inject (invVoRef*invSine);
    #endif

    此处使用 SFRA_F_INject 计算 InvVoRefInst。 没有此函数、代码是否正常工作? 说出 invVoRefInitst=(invVoRef*invSine);?


    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您遇到的问题是 SFRA GUI、它是一个独立组件、而内核 SFRA 也可以在没有 GUI 的情况下运行。 现在,如果在连接设置中选择了“Boot on Connect (连接时引导)”,则会弹出该错误。 取消选中该复选框、此错误应消失。

    2.如果不打算使用 SFRA,yes invVoRefInitst=(invVoRef*invSine)将起作用。