This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:引导 ROM 符号

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671255/tms320f280049-boot-rom-symbol

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好、香榭丽舍

在 controlSUITE 文件夹"controlSUITE\libs\utilities\boot_rom"下找不到 F28004x 引导 ROM 符号工程。

请您建议您在哪里可以获得该信息吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    您可以在 C2000Ware (C2000Ware_1_00_02_00\libraries\boot_rom\f28004x)中找到它。

    Vivek Singh