This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:Flashapi:使用 CPU1对 CPU2闪存进行编程

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671264/ccs-tms320f28379d-flashapi-programming-cpu2-flash-with-cpu1

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何使用 RAM 中 CPU1之外的代码对 CPU2闪存进行编程。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    CPU2闪存无法使用从 CPU1 RAM 运行的代码进行编程。

    闪存 API 必须从 CPU2执行才能对 CPU2闪存组进行编程。

    谢谢、此致、
    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回答、但这对我来说不是很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考的其他人参考此帖子:
    以上问题在闪存 wiki 页面中进行讨论: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Flash_FAQ
    以下内容来自 wiki 页面。

    34.在 F2837xD 器件中,我们能否通过在 CPU2内核上执行闪存 API 来对 CPU1闪存组进行编程?

    答案。 不可以、CPU1闪存组只能通过从 CPU1 RAM 执行闪存 API 来进行编程。


    35.在 F2837xD 器件中、我们能否通过在 CPU1内核上执行闪存 API 来对 CPU2闪存组进行编程?

    答案。 不可以、只有通过从 CPU2 RAM 执行闪存 API、才能对 CPU2闪存组进行编程。

    谢谢、此致、
    Vamsi