This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:GUI 仿真错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669904/tms320f28069m-gui-emulation-error

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

我们正在尝试启动 TMS320F2806M 的 Insta-Spin 运动 GUI。 我们已下载 GUI 软件、使用15V 直流电为 C2000板供电、并使用 USB 连接仿真器。 我们 controlCARD 上的 LED 亮起、因此它正在通电。 SW1加电、SW2为 DN-DN、SW3按照 QSG 中的指定加电。 当我们启动 GUI 时、会出现以下错误:  

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_MOTION_F2806xM\AppConfig.ccxml
正在连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

我们的设备管理器正在检测 USB 连接、我们可以看到用于 XDS1000类辅助端口和 XDS1000类调试端口的器件。 GUI 将会打开、但我们看到许多数据窗口上出现红色 X。 您能帮我们解决这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否通过扩展坞为电路板供电? 对电路板进行电源循环没有帮助? 当您尝试通过 GUI 进行连接时、请确保您未通过 CCS 或其他一些源连接到电路板。

    您是否能够通过 CCS 连接到电路板?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何进展吗? 你明白了吗?

    编辑:由于我没有听到您的反馈、我将假定您使其正常工作并关闭此主题。 如果情况并非如此、您仍然需要帮助、请随时回复、我们将重新打开问题。


    惠特尼