This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:GPIO 28035的最大切换频率

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671075/tms320f28035-max-toggle-frequency-of-gpio-28035

器件型号:TMS320F28035

你好。

有人能告诉我 GPIO 检测到信号(从低到高)的最大切换频率是多少?

还可以参考哪个寄存器来设置最大频率!

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    请参阅 F2803x 数据表(SPRS584L)第136页、最大切换频率为15MHz。

    www.ti.com/lit/sprs584l


    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken