This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机软件中的"Accel"问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696210/the-question-of-accel-in-motorware

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好:

在 motorware 中,有"#define USER_MAX_ACCEL_Hzps         (20.0)   // 20.0 Default (默认值)" 、位于 user.h 中  

然后 在 user.c 中 有" pUserParams->maxAccel_Hzps = USER_MAX_ACCEL_Hzps"  

但 在 proj_labxx.c 中的其他位置 有" CTRL_setMaxAccel_pu (ctrlHandle、_IQmpy (MAX_ACCEL_KRPMPS_SF、gMotorVars.MaxAccel_krpmps)";   这" gMotorVars.MaxAccel_krpmps "!= USER_MAX_ACCEL_KRPS_H 。  

这两个参数有何不同?   

谢谢

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的耐心等待。 今天下午、我将对此进行探讨、并与您再次进行讨论。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    常量 USER_MAX_ACCEL_Hzps 只是 pUserParams->maxAccel_Hzps 的起始值。 它不一定会保持不变。 另请注意、gMotorVars.MaxAccel_krpmps 在"krpmps"中、而另一个是"Hzps"。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Whitney,但我想知道他们的关系是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAX_ACCEL_KRPMPS_SF 定义为

    #define MAX_ACCEL_KRPMPS_SF _IQ (USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS * 1000.0/USER_TRAJ_FREQ_Hz/USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz/60.0)

    其中、它首先被转换为 Hz/s、然后将其缩放至 pu。 MaxAccel_krpmps 只是一个单元转换、方便用户在观察窗口中使用。 谢谢。

    韩文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张:张
    我想知道的是我在调加速与减速时到底是调 gMotorVars.MaxAccel_krpmps 呢,还是调#define USER_MAX_ACCEL_Hzps (20.0) //默认值20.0?

    您好,谢谢
    我想知道我是否调节电机的加速度、 我将在" gMotorVars.MaxAccel_krpmps "和"#define USER_MAX_ACCEL_Hzps"之间选择哪些参数?

    最恰当的考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    估算器最大加速度值由 USER_MAX_ACCEL_Hzps 值设置、请使用该参数调节加速度

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    也许,我知道它们有什么不同。 一个是 iniation。一个是可变的!