请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 尊敬的 TI:
我正在使用名为 C2000MCU_IEC60730_4_00_01_00_setup.exe.exe 的 TMS320F28335.I 下载库。打开该库时 、目录 C 下有许多 asm 文件、例如 STL_March test.s 文件。..\C2000MCU_IEC60730_4_00_01_00\IEC60730_00_00_ME、可以参考目录 C:\C2000MCU_0001_v4_SAF_00_0001_SAF_000_0001_SAF_0001_SAFETY_REGLE_00_00_00_00_00_0001_ADC2000_00_00_ME 文件、也可以参考源代码库。
此致、
弗兰克