请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在我的电路中、开关频率为300kHz、因此开关时间为3.3us。
SoC 在 EPWM CTR=0匹配时启动、 因此 ADC 在每个开关周期发生。 请参阅下面的蓝色一个、即 ePWM 计数器、在 A1、A2、A3发生时、SOC。
我认为我的时间不够、因此我希望每2个开关周期执行一次 ADC。 请参阅下面的红色部分、其中包括两个开关周期或2个原始 ePWM 计数器。 如何执行该操作或设置是什么?
谢谢!