This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:凸极与非凸极零启动

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670909/tms320f280049c-salient-vs-non-salient-zero-startup

器件型号:TMS320F280049C

您好!
凸极电机和非凸极电机之间的 Instaspin 零启动行为是否不同?

其他问题:F280049和 F28027中的 Instaspin 是否有任何改进/更改?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 instaSPIN-FOC 中、在强制角模式下零启动没有任何差异。 F280049和 F28027中使用了相同的算法、F280049使用浮点、因此在角度、速度和电流控制方面具有更高的分辨率。