This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320F28335 controlCARD 的电源电压

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335, TPS62400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697506/ccs-power-supply-voltage-for-tms320f28335-controlcard

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335C2000WARETMDSCNCD28335TPS62400

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道 TI TMS320F28335 DSP controlCARD 的电压供应商、它连接到外部电源而不是提供5V 电压的 USB 电缆。 ?

TI 是否会为 TMS320F28335 controlCARD 推荐特定的适配器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akrem、

    请参阅 C2000Ware 中坞站的原理图、网址为:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\ExperimentterKits\DockingStation_dim_100pin\R3\USBDockingStation_Schematic_[R3].pdf

    在原理图的左上角、请注意开关 SW1用于选择集线站是使用 USB 的5V 电源电压还是使用外部5V 电源。 此外、TPS79533 500mA 低压降线性稳压器为集线站提供3.3V 电源。

    接下来、请参阅 C2000Ware 中 F28335 controlCARD 的原理图、网址为:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335controlCARD_HWDevkg_ZJZZ_[R1.2]\F28335controlCARD_Schem[R1.2].pdf

    在 controlCARD 原理图的中心、可以看到 TPS62400 400mA 和600mA 双路降压直流/直流转换器用于为 controlCARD 上的器件提供3.3V 和1.8V 电压。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    非常感谢您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akrem、

    不用客气。 我现在要关闭这个线程。

    - Ken