This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:EST_run:当作为一个发生器运行时、speed_ref_pu 输入

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697404/tms320f28069m-est_run-speed_ref_pu-input-when-running-as-a-generator

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我们使用的是具有 TMS320F28069M MCU 的定制硬件平台。  我们有一个用于一次电气 θ 计算的高分辨率编码器;但是、我们仍将快速生成的电气 θ 视为完整性检查。  我们偶尔会看到两个电气误差估算之间的误差很大、即使电机以超过10Hz 的频率运行并且在该速度下覆盖了超过10次电气旋转。

在我们的系统中、电机作为发电机运行大约1/2的时间。  在此模式下、电机仍在向运动方向提供相反的扭矩。

这就让我提出了问题。  EST_run 函数包含一个用于方向识别的 SPEED_ref_pu 参数。  当电机扭矩未超过外部扭矩时(电机被强制朝相反方向旋转)、SPEED_ref_pu 参数是否与转子运动方向相匹配?  或所需的扭矩应用方向?

有关该主题的文档和 E2E 帖子中、我找不到该问题的正确答案。

谢谢、

-科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPEED_ref_pu 参数仅用于电机识别或非常低的速度运行、估算角度不依赖于该值。 只是想知道您是否为编码器进行了角度偏移校准、以确保两个角度都具有相同的零点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这就是我想知道的。

    是的、我们将 FAST 和 QEP 归零至相同的电气零点。