This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:LAUNCHXL F28069M 调试器问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670462/tms320f28069m-launchxl-f28069m-debugger-problem

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITEC2000WARE

您好!

我们使用 的是 LAUNCHXL-F28069M + BOOSTXL-DRV8301。

但在 CCS 版本6.1.0.00104中调试 motorware 中的任何实验时

它给出以下错误。

如何解决此错误。

在 Launchpad 上切换连接:所有键都打开

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、您好!

    尝试按照实际重建中的方法重新构建项目。 检查是否有任何错误、我认为您的项目中存在错误。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、

    原因是 instaSPIN 代码包含一些不可调试 的代码。 解决问题的最佳方法是将器件置于等待引导模式、这要求您配置开关 S1 (0、1、0)、然后重置器件。 这将阻止器件运行阻止您重新刷写器件的代码。

    如果您想查看其他引导模式选项、原理图中有一个引导模式选择表。 该原理图可在 controlSUITE 或 C2000Ware 中找到。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、

    如果 您需要启用 XDS100串行端口、另请参阅此新的 Sticky POST。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。谢谢。