This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28335:从直流/直流转换器原型移至 PSIM DSP 开发板后、控制卡不再进行编程

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697757/ccs-tmdscncd28335-control-card-no-longer-programming-after-moving-from-a-dc-dc-converter-prototype-to-psim-dsp-development-board

器件型号:TMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

因此、我使用 F28335控制卡来控制直流/直流转换器原型、我在原型上使用了新代码、但最终没有按预期运行、因此我恢复到按预期运行的旧代码。 我还有一个 Powersim DSP 开发板、因此我想使用它来调试我的新代码、因此我从原型中移除了控制卡并将其插入到开发板。 但是、现在当我尝试对其进行编程时、CCS 会给出以下错误:

"C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:读取寄存器 PC 时出现故障:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.188.0)
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:322]
在 C28x_Mode ()[F28335.GEL:38]
OnReset (1)"

CPU 也变得非常热、电路板消耗的电流很大(~0.5-1A)。 我认为可能是我移除了 controlCARD、或者在不意外关闭电源的情况下插入了 controlCARD、但我记不清。 此外、我在传输 ESD 腕带时也使用了 ESD 腕带、因此我不认为这会造成 ESD 损坏。  

现在、我想知道它是否卡在环路中、是否有软件解决方案、或者是否有损坏、我需要新的控制卡?

我们非常感谢您的任何帮助

谢谢、

Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toby、

    这不是软件问题、听起来好像您在某个地方短接了电源。

    出现短路的原因有很多、可能是设计不良、导线、小焊球甚至损坏组件。

    您可能损坏了 F28335、因为它会发热并消耗大量电流。 您也可能损坏了电源芯片。

    您可以修复当前的 controlCARD 或购买新的 controlCARD、这由您决定。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我现在已经检查了电源芯片的电压、3.3V 电源的电压读数为2.4V、1.8V 电源的电压读数为1.88V。 因此、它可以使电源正常工作、但3.3V 电源上的负载会降低其电压。 另外、我还使用热像仪查看了 CPU、看起来热量来自 CPU 的下半部分、最高约70摄氏度。 因此、我认为这些信息证实了这是 F28335芯片、也许不是电源、只是想看看您是否同意。

    此致、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验、C2000器件运行起来非常酷... 70C 表示灌入大量电流。 我认为可以说器件在内部以某种方式短路是安全的。

    此致、
    Cody