This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何方法可以下载 TI 有用视频而不是在线观看?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668694/is-there-any-way-to-download-ti-useful-videos-rather-than-watch-them-online

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

我主要从事 C55x DSP 工作、但出于必要、我应该深入了解电机控制概念和实际考虑。 那么、有什么比 C2000 TI 微控制器更好的呢?

1-经验丰富的工程师会建议我快速开始并继续使用什么 LaunchPad?

2-下载 TI 有用视频而不是在线观看的常见方法是什么?  

training.ti.com/teaching-old-motors-new-tricks-part-1-introduction-motor-control-pi-controllers-pid-controllers-and

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Hossein Forouzani]1-经验丰富的工程师会建议我快速启动并继续使用什么 Launchpad?[/引用]

    以下是我建议的几个选项:

    具有 DRV8305 Booster Pack 的 F28027F Launchpad

     2. DRV8301-69M 套件

    其他选项:检查电机驱动器部分

    [引用 USER="Hossein Forouzani"]2-是否有任何常见的方法可以下载 TI 有用的视频而不是在线观看?  [/报价]

    我不这么认为。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guatum、

    感谢你的帮助。

    第一。 我将使用它们。

    2。 好的。 我将在线观看。

    另一个相关问题。
    我是一名控制工程师、主要从事基于语音和图像处理的 DSP 项目。 但我正在开始改进我的研究领域、并尝试开发我在电机控制和工业驱动器设计以及有关电力电子产品的其他领域(如逆变器设计)方面的知识。 我再次非常高兴能对 TI 生产的硬件和电子设备进行研究。 这些确实是最好的。 三角函数单元/CLA/FPU、高分辨率 PWM 引脚、DSP 库是我对 TI C2000 MCU 感兴趣的一些有趣功能。

    我的明确问题是电力电子和电机控制方面。 我正在努力提高我的知识水平。
    与此相关的是、您是否会向我介绍任何讨论电源侧而不是 MCU 和编程技术的 TI 白皮书/应用报告?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Hossein Forouzani">与此相关的问题、您是否会向我介绍任何 TI 白皮书/应用报告、其中讨论的是电源侧而不是 MCU 和编程技术?
    [/报价]

    您可以在 controlSUITE 下找到许多应用报告。 只需下载此软件并导航至:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits

    您将能够找到许多具有详细文档、原理图和 PCB 文件的电力电子开发套件。 您可以阅读这些内容以了解电源侧并与之相关。

    如果您正在寻找其他产品、请告诉我们。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    您还可以在以下位置找到 C2000应用报告和白皮书:

    www.ti.com/.../technical-documents.html

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我刚刚听说过 controlSUITE、但我没有使用它。
    感谢你的帮助。
    你认为这是足够的吗?

    我认为我应该花足够的时间阅读教科书,如下面提到的那本书。

    www.elsevier.com/.../978-0-12-382036-5

    你怎么看?
    你有什么看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    感谢你的帮助。
    我已经熟悉这些应用报告、我已经下载了很多、我正在使用它们。 但我想提高我的学术知识。
    我已经学习过有关这些问题的课程"工业电子"。 我很好、评分也很好。 但我认为、我需要更多的资源才能在项目中使用 TI 出色的 C2000 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Hossein Forouzani"]您认为这是否足够?[/引述]

    请尝试参考 controlSUITE 中提供的材料、如果您觉得不够充分、可以阅读核心电源电子书。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautam。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"验证答案"按钮以关闭此主题。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我要这么做。