This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:是否可以使用运行电机的 TMS320F28032调试设计、而不必担心某些断点可能会使电流通过 IGBT 并破坏电机?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697673/ccs-tms320f28032-is-there-a-way-to-debug-a-design-using-a-tms320f28032-that-is-running-a-motor-without-having-to-worry-that-certain-break-points-may-keep-current-running-through-igbts-and-destroying-one

器件型号:TMS320F28032
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我继承了一种电磁炉设计、我无法进行调试、因为我担心如果在某些地方设置断点、我可能会意外地使 IGBT 持续导通、而不是将其切换并吹掉 IGBT。 TI 是否对此有任何好的解决方法? 我想使用 LIN 端口将数据输出出来。  

谢谢  

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    是的、正是由于您描述的原因。 所有 C2000器件都具有支持实时调试模式的内部仿真硬件。 用户可以指定哪些外设和中断在仿真挂起时继续运行(即达到断点时)。 这里有一些相当旧但相关的链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Real-Time_Mode
    processors.wiki.ti.com/.../Real-Time_Mode_Debug_with_CCStudio

    C2000Ware 中的 F28035上有使用实时中断的示例代码。 如果您在默认位置安装了该软件、则示例位于:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2803x\examples\c28\ePWM_real-time_interrupts

    此外、特别是对于 F28035、您可能希望在此处下载实践技术讲座材料:
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops
    大多数实验都是在启用实时模式的情况下构建的、因此您可以看到如何从代码中执行该操作。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    此外、您可以通过配置 PWM 模块 TBCTL 寄存器中的[FREE、SOLE]位来选择仿真事件期间的 PWM 行为。 将这些位设置为"1Xb"以允许 PWM 运行。

    如果所需的行为是触发区逻辑、您也可以使用触发区逻辑来关闭仿真暂停事件上的 PWM。  

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi