This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697397/ccs-drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我希望能够在使用 instaSPIN 软件时更改 PWM 频率。 但是、当我编辑 user.h 时、我不确定如何重新编译 instaSpin FOC 文件、以便它使用我编辑过的设置。 可以有人帮助解释这个过程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要更改 user.h、则应在右键单击 CCS 工作区窗格中的工程名称时选择"Rebuild Project"。 这将清理并构建项目、该项目应刷新.obj 文件中的标头定义

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 不过、这就是我一直在做的事情、我不能完全确定要重建的内容或如何导入正确的项目、以便 InstaSpin 软件以我更改的新设置运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查新参数是否已成功加载到工程中的最佳方法是查看 gUserParams 结构。 调试实验时,在 USER_setParams()调用后设置断点,该调用将 user.h 值加载到 gUserParams 结构中。 将 gUserParams 添加到"Expressions"监视窗口并展开结构。 从这里、您应该能够验证是否将正确的值加载到相应的变量中。 pwmPeriod_usec 将允许您验证您在 user.h 中更新的 PWM 频率是否已正确加载到您的项目中

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我不使用这些实验、而是使用 InstaSpin FOC GUIComposer、该 GUI 不会随更新的 user.h 文件启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将哪个实验用作您的 appProgram.out? 我刚尝试将 InstaSPIN_F2802xF_UNIVERY GUI 和 proj_lab04.out 作为 appProgram.out、并在选中"user.h Params"选项的情况下、在右侧看到正确的 PWM 频率更新

    肖恩