This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:Ls-q 和 Ls-d

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697009/tms320f28027f-ls-q-and-ls-d

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的香槟:

我看到电机规格提供了 LS 值、但 insta-spin 需要 Ls-q 和 Ls-d 的值、如何计算 Ls-q 和 Ls-d?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 LD 和 LQ 设置为等于 LS、因为电机规格是如此。 只有 LS 意味着它是 SPM。 在 Likwise 中、InstaSPIN-FOC 的识别功能仅支持 SPM、因此您也可以将 LS 用于 LD 和 LQ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、

    如果一个电机 LD 和 LQ 不同、这是否意味着 insta-spin 无法支持这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮助我了解"PPM/意味着什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 可以支持 IPM 和 SPM 电机运行控制、但可以将 IPM 视为 SPM 进行识别。
    供参考。 表面永磁电机(SPM)和内部永磁电机(IPM)、您可以在网站上找到有关这两者的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 Yanming。