This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ePWM:EPWMSYNCOUTEN 寄存器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670565/tms320f28377s-epwm-epwmsyncouten-register

器件型号:TMS320F28377S

28377S 上是否实际提供 EPWMSYNCOUTEN 寄存器?

看起来它是与 EPWMSYNCINSEL 一起添加到 TRM (SPRUHX5)的修订版 E 中的。

根据此主题、EPWMSYNCINSEL 实际上不存在(至少在28377D 上是如此):

EPWMSYNCOUTEN 是否也是拼写错误?

谢谢!

-Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。 遗憾的是、这是文档生成中的错误。 此器件不提供 EPWMSYNCOUTEN 或 EPWMSYNCINSEL。 寄存器将在 TRM 的下一修订版中删除。

    感谢您将此事提请我们注意。