This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否提供 Reed Solomon 库?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670216/tms320f28069-is-a-reed-solomon-library-avaliable

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

您好! 我曾尝试查看是否有适用于 F28069的 Reed Solomon 库、但尚未找到任何内容。 是否有人知道在某个地方是否有适合这种情况的库? 我很可能会使用 gf (2^8)符号大小(每个符号8位)、但希望能够将其更改为2到8位。 不管怎么说、我只是想在这里询问是否有人知道这是一个图书馆。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    此库不专门用于 C2000器件、但您可以很好地在此处移植任何通用 RS C 库。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    在这里、使用 F28069 VCU0对您没有帮助、但对于具有 VCU2的器件、有一些 Reed Solomon 库函数:

    \C2000Ware\libraries\DSP\VCU\
    \controlSUITE\libs\DSP\VCU\

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    感谢 您的指点! 您知道是否有方法将其转换为在 VCU0上工作吗?

    Tommy、Gautam、

    您是否碰巧知道在哪里可以找到通用 RS 库? 我已经完成了一些搜索、但我在特定于 Linux、andriod 等的方面遇到的大多数问题... 我没有找到任何不包含它所包含的所有其他库的内容。 我想问一下。 谢谢!

    -Greg