This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:TMS320F2806PZS 的独特性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697326/tms320f2806-uniqueness-of-tms320f2806pzs

器件型号:TMS320F2806

尊敬的:先生


我想知道我能否获得寄存器的值或其他能够代表芯片(TMS320F2806PZS)独特性的信息。

我们希望使用此工具使固件版本仅提供一个芯片(TMS320F2806PZS),、这将保护我们的源代码不被客户复制并直接刻录到其他芯片。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信仰、

    有一个用于记录器件类型的 PARTID 寄存器:
    0x002C - F2801
    0x0024-F2802
    0x0034–F2806
    0x003C-F2808
    0x00FE–F2809
    0x0014–F28016
    0x001C-F28015
    0xFF2C–C2801
    0xFF24–C2802


    REVID 寄存器将为您提供器件版本。 更多信息、请参阅数据表的第41页:
    www.ti.com/.../tms320f2808.pdf

    但是、如果您需要每个 IC 的绝对唯一数字、我很遗憾地说、F280x 上没有类似的数字、尽管 F2837x 等较新器件上确实存在这种数字。 很抱歉、没有更好的消息。

    此致、

    Richard