This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Vienna 整流器- BusMeasCalibrationRoutine.xlsx

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697282/vienna-rectifier---busmeascalibrationroutine-xlsx

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、我的身体、

在文件 TIDUCJ0C - Vienna 整流器(www.ti.com/.../tiducj0c.pdf) 第12页的第4.4项中、放置了以下引用:

"由于精度在总线电压检测中非常重要、因此需要进一步进行偏移和增益校准
通过进行回归分析来进行调整。 中显示了如何完成此操作的示例
安装包中的 Excel 工作表称为:
controlSUITE\development_kits\TIDM_1000\ \hardware\ \BusMeasurationRoutine.xlsx"

我已安装 controlSUITE 版本3.4.8、无法在指定的目录中找到此文件。

可以有人向我发送此文件吗?