This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:什么#39;s 器件型号可以支持 SDFM 模式1和模式3、也可以像 AMC13xx 那样隔离?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25, ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696598/tms320f28377d-what-s-part-number-can-support-sdfm-mode-1-and-mode-3-and-also-isolated-like-amc13xx

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:AMC1306M25ADS1203

您好!

TMS320F28377D SDFM 可支持 四种不同的模式。

AMC1305L25AMC1305M05....可以支持 模式0。

AMC1306M25可支持 模式2。

ADS1203可以支持所有4种模式、但不是隔离模式。

是否有关于 支持 SDFM 模式1和模式3以及像 AMC13xx 一样隔离的建议?

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡门、

    我刚才 Ping 了调制器团队、看看我们是否有支持所有4种模式的隔离式 SD 调制器。 当我听到他们的反馈时、我会与您一起回来。

    但是、我想知道您为什么需要这样的器件。 在给定的实例中、您将仅使用一种模式来连接 SDFM。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡门、

    不可以、我们没有一个在一个隔离式 SD 调制器中包含所有四种模式的器件。

    此致、
    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    感谢您的回答。
    客户要求我使用任何模式1隔离式 SD 调制器设备。
    他正在使用 AMC1305。 (时钟20Mhz)
    模式1似乎时钟可以更低。 (10MHz)
    模式1和模式3器件很少见。
    我只是想了解他们,并在客户需要时向他们介绍。
    谢谢、

    此致、
    Simen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 没有支持模式1和模式3的隔离式 SD 调制器。 我不确定是否有其他半导体供应商提供该产品。

    此致、
    曼诺伊