This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:当 TMS320F28034被更改为 TMS320F28035时、应该考虑什么?

Guru**** 2543550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034, TMS320F28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697335/tms320f28034-what-should-be-considered-when-tms320f28034-is-changed-to-tms320f28035

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035C2000WARE

尊敬的:先生

对于 CLA 功能、我考虑将 TMS320F28034更改为 TMS320F28035。  


但我不确定硬件是否完全兼容、以及应注意哪些固件。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信仰、

    '034和'035之间的唯一区别是后一个中存在 CLA。 在所有其他方面、它们是相同的、因此您的现有固件应在不进行修改的情况下运行。 然后、您必须编写代码才能使用 CLA、但 C2000Ware 中有许多示例可为您提供帮助。 如果您遇到执行该操作的任何问题、请将其发布回论坛。

    此致、

    Richard