This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:如何将 ECC 位/奇偶校验位部分用作正常 RAM

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697201/f28m35h52c-how-to-use-ecc-bits-parity-bits-section-as-normal-ram

器件型号:F28M35H52C

您好、香榭丽舍

在 F28M35中、如 TRM 中所述、总共有8K*12个扇区 用于 ECC 位和奇偶校验位:

您是否愿意建议这些段是否可用作 RAM? 如果是、如何配置以使用它们? 谢谢!

此致、
Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    这些位置仅用于存储 ECC 位、不能用于通用 RAM。

    此致、
    Vivek Singh