This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28069M:FP 算术的重新关联

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670486/compiler-launchxl-f28069m-reassociation-of-fp-arithmetic

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人

   有人能解释一下"允许 FP 算术重新关联"在 off 上有什么作用吗? 什么是重新关联的?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新关联后的 x * 5.0 / 15.0将变为 x * 0.333333。

    由于 FP 运算并不经常提供准确的结果、因此正确的 C 编译器绝不应重新关联 FP 运算、它应首先乘以5、然后除以15。 甚至用*0.066666666...替代/15... 不允许。 但是、为了获得更好的性能、您可以将此选项设置为打开、当然、如果您不介意重新关联的副作用。

    Edward
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    希望这能解答您的问题。

    感谢 EK 的帮助。

    - Ken