This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:这是双向逆变器吗?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697086/tievm-hv-1ph-dcac-is-this-a-bidirectional-inverter

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC

 在手册中、它说这可以从直流转换为交流。 我想知道、也可以从交流电转换为直流电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shasitha、

    如果您看一下电源拓扑、就会得到您的答案。 它是不对称的、与 Totempole PFC 非常相似、因此我们期望您可以将 IF 用作 Totempole PFC。 但是、这不是我们在此设计上支持的模式。

    我们拥有一些适用于 Totempole PFC 的出色参考设计

    www.ti.com/.../tidm-1007
    www.ti.com/.../tida-00961
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 这很有帮助。。。 :)